Other Parts Discussed in Thread: TPSM63602
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TPSM63602
我正在开发 TPSM63602 的设计。 我的 Vin 为 10V 至 18V、输出电压约为 9V (8.87V)、最大电流为 0.7A。
数据表不清楚此芯片在 Vout 接近输入电压时是否支持此功能。 我使用了 webench designer、它将 RT 置于 8.66K (1.48MHz )、这接近数据表中 Vin 12v 和 Vout 9.5V 最大值 (1.4Mhz 时为 9.09K)。
现在、我有了 CBoot 连接到 Rboot 且 VLDOIN 连接到 Vout 时效率的基本建议配置