This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54294:电气特性是否在 5V 或更低电压下得到保证? 空载时的纹波电压过大。

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590233/tps54294-are-the-electrical-characteristics-guaranteed-at-5v-or-less-ripple-voltage-at-no-load-is-too-large

器件型号: TPS54294

尊敬的专家:

我的客户对 TPS54294 有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想知道当电压低于 5V 时、TPS 的电气特性是否得到保证。

通过查看数据表中的功能方框图、我可以看到反馈基准电压 REF1 和 REF2 是从 VREG5 的输出生成的。

电气特性表明、当 VIN 为 6V 或更高时、VREG5 的输出为 5.5V。

如果 VREG5 小于 5.5V、是否可以保证 TPS54294 的运行?

我目前使用的 VIN 为 5V、但 VREG5 的输出为 5V。

我注意到无负载时输出中出现大纹波。 (VoutVp-p 240mV fsw21kHz)

这是正常的吗? 我认为纹波电压 (240mVp-p) 过大。

我还看到 VREG5 中与输入电压相似的纹波。

该纹波是否影响基准电压 REF1 和 REF2? 此外、当 VIN1 明显大于 5.5V 时、该设计是否不受输入电压波动的影响?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、

    我们已经订购了 EVM、预计在一周内就能收到。 获得结果后、我们将进行分享。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    感谢您的回复并与 EVM 确认。

    它非常有帮助。

    在获得结果时、请分享一下吗?

    我期待着你的答复。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    这只是一个提醒,我期待着等待你的答复.

    条件如何?

    获得结果后、请与我分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    这是 Manish、Hitesh 正在休假。

    所以,我会照顾他的票。 收到 EVM 后、我们将进行基准测试并与您分享结果。

    此致、

    Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    感谢您的答复。

    请记下确认信息。

    我期待着与大家分享测试结果。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    请分享结果。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我发送了一个友谊请求。

    请接受。

    然后我离线分享。

    另一方面、您何时可以与我分享您的测量结果?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    您可以直接在我的邮件 ID m-gautam@ti.com 上发送您的文件

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、

    由于某种原因、EVM 需要时间。  

    如前所述、Vreg5 本身具有较大的纹波、这也可能是由于输入电压下的高纹波所致。 您能否尝试增大输入电容器并检查输入是否清晰、这将有助于减少输出端的纹波。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    感谢您的答复。

    I understand.it 下载 EVM。

    也可以通过仿真进行确认。

    我会尝试向客户添加输入电容器  

    我会要求客户添加更多输入电容、以查看这样是否会改善输出纹波电压。

    还有一点、我想让他们将 VIN 增加到 6V 或更高、看看您是否应在获得 EVM 时确认相同的条件。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请分享相应的波形和原理图。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    我发送友谊请求。

    当您接受时、我将与您分享。

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件进行讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    感谢您的答复。

    我回复了您的电子邮件

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi