This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:未完全放电时 BQ40Z80 FullChargeCapacity () 的精度

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600758/bq40z80-bq40z80-fullchargecapacity-accuracy-when-not-fully-discharging-battery

产品型号: BQ40Z80

您好:

我们正在使用 BQ40Z80 进行 5S2P 锂离子电池配置。 我们设计的一个独特之处在于绝不会将电池放电至 17V (~25% SOC) 以下、但会将 SOC 充电至 100%。 我们希望在产品的整个生命周期内监控车队的电池健康状况。 具体而言、我们对电池的可用容量感兴趣。 查看数据表、FullChargeCapacity () 似乎提供了我们正在寻找的确切内容。  

我们对此寄存器值有几个问题:

  1. 当电池从未完全放电时、该 FullChargeCapacity 值的精度如何? 在该应用中、它是否仍然能够准确预测电池随时间变化的容量?
  2. 我们应该何时读取寄存器值来获得准确的读数? 例如、如果电池正在充电/放电、我们是否应该避免读取?
  3. 是否有关于 IC 如何计算 FullChargeCapacity () 值的其他信息? 它是否考虑了电池充电周期?

谢谢、

Zia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将在   可能的情况下与应用工程师进行审核和跟进。

    *由于它是一个假日周的回应将需要更长的时间跟进比平时

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zia、

    1. 是的、它应该能够持续很长的时间。 当器件具有 QMax 更新时会发生 FCC 更新、这通常在器件处于静止状态并进行 OCV 测量时发生。 除此之外、该器件将跟踪通过检测电阻的电荷、以更新 RC(剩余容量)。 可能导致 FCC 更新的其他事项:
      1. 发生 QMax 更新•在•充电开始时发生 Ra 更新•••、在 RELAX 模式下、每 5 小时退出放电时发生一次放电更新如果温度变化超过 5°C
    2. 如果您希望获得最稳定的 FCC 读数、那么器件处于静止状态时将是最稳定的时间。
    3. 和 SOH

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、  

    感谢您的详细答复。 我有几个跟进问题、我希望您也能帮助回答、请:


    1.如何计算 BQ40Z80 芯片上的 CycleCount? 它用于确定周期的阈值是什么?

    2.关于绝对充电状态百分比--该值是基于初始电池的 FullChargeCapacity 还是编程到芯片中的恒定容量值?

    此致、

    Zia