This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:UCC27282DRCR 应用咨询

Guru**** 2771135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603816/ucc27282-ucc27282drcr-application-consulting

器件型号: UCC27282

你(们)好

使用 6 个元件时、测试显示无输出功率和相对较大的工作电流。 这可能是什么原因?谢谢  

_17675996799850 (2).png_17677504232878.png19c256cda410c9b4b659a7769ee33caa_origin (1)(1).jpg_17677507829119.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、李英娇

    感谢您联系我们、请提供以下信息

    • 使用栅极驱动器电源设计的原理图?
    • 您还能提供运行条件((Vbus、VDD、FSW 等)吗?
    • 您还提供以下波形
      • 一个图上显示了 VDD - VSS、HB-HS、HO-HS 和 LO、它们将提供有关栅极驱动器偏置的信息。
      • LI、HI、LO 和 HO-HS 等 它将提供有关驱动器逻辑的信息。

    对于高侧测量、请使用相对于 HS(高侧的悬空接地节点)的差分探头。

    此致、

    Vikhyat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     在  开始  测量 波形之前 、我 需要  向 您确认 、我的 理解   是否正确 ?

    1. 关于  一个 图 测试 波形 :

    A) HB 至 HS : 在 工作 状态下   、使用探头连接 至 HB 节点 、  接地 夹 将 连接 至 HS   是否正确  ?
    B) HO-HS: 在 工作 状态下   、使用探头连接 到 HO 节点 、  接地 夹 将 连接 到 HS   是否正确  ?
    C) LO-HS : 在 工作 状态下   、使用探头连接 到 LO 节点 、  接地 夹 将 连接 到 HS   是否正确  ?

    2. 关于  一个 单独的 图 波,毫秒:
     在 工作 状态下      、使用探头      单独连接到 Li、Hi、LO、HO 和 HS 节点、  GND 夹 将 连接 GND 以 测量 这些 信号    是否正确?  颗粒 确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、李英娇

    请在下面找到我的回答

    关于一个绘图波形:

    • 是的、在工作和故障时将探头连接到 HB 并将接地端连接到 HS、以评估故障发生的位置、并说明栅极驱动器的偏置
    • 是的、在工作和故障时将探头连接到 HO 并将接地端连接到 HS、以评估故障发生的位置、并说明栅极驱动器的偏置
    • 不可以、在工作和故障时将探头连接到 LO 并将接地端连接到 GND、以评估故障发生的位置、并说明栅极驱动器的偏置

    2.关于单独的图波形

    • 将 LI、LO、HI 以 GND 为基准。 将 HO 以 HS 为基准(工作时)和故障时评估故障、这说明了驱动器的逻辑

    请仅以这种方式收集工作条件下的第一组波形和故障时的第二组波形。 请也标记波形。

    此致、

    Vikhyat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alijiao Li:

    跟踪该主题的任何更新。 如果您需要这方面的任何帮助、请告诉我。

    此致、

    Vikhyat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 英交李:

    我们将关闭此主题、如果您需要更多帮助、请打开一个新主题、复制此主题链接以供参考。

    此致、

    Vikhyat