This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:BQ24715 学习模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24780S, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605296/bq24715-bq24715-learn-mode

器件型号: BQ24715
主题中讨论的其他器件: BQ24780SBQ24800

1、我们知道、对于 BQ24780S、在电池放电至电池电量耗尽阈值时、充电器将退出学习模式、为什么 BQ24715 没有使用电池电量耗尽阈值参数来退出学习模式?

如果 BQ24715 还具有电池电量耗尽阈值、这是什么? 如果 BQ24715 由于电池电压低于此电池电量耗尽阈值而退出学习模式、充电是否会自动恢复?

2、如果 EC 释放 LEARN Mode EXIT 命令 ChargeOption () bit[5]=0、充电会自动恢复吗?

在 EC 释放学习模式退出命令 ChargeOption () bit[5]=0 后、EC 是否有必要再次写入 BQ24715 0x14 和 0x15 以恢复充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605296/bq24715-bq24715-learn-mode

    1、我们知道、对于 BQ24780S、在电池放电至电池电量耗尽阈值时、充电器将退出学习模式、为什么 BQ24715 没有使用电池电量耗尽阈值参数来退出学习模式?

    如果 BQ24715 还具有电池电量耗尽阈值、这是什么? 如果 BQ24715 由于电池电压低于此电池电量耗尽阈值而退出学习模式、充电是否会自动恢复?

    [/报价]

    这是一款传统器件、因此我们现有的信息有限。 我 在数据表中没有提到电池电量耗尽阈值。

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605296/bq24715-bq24715-learn-mode

    2、如果 EC 释放 LEARN Mode EXIT 命令 ChargeOption () bit[5]=0、充电会自动恢复吗?

    在 EC 释放学习模式退出命令 ChargeOption () bit[5]=0 后、EC 是否有必要再次写入 BQ24715 0x14 和 0x15 以恢复充电

    [/报价]

    是的、需要通过重写 REG0x14 来重新启用充电。 BQ24715 早于 BQ24780s、因此很可能存在一个 错误、 该错误导致 BQ24715 无法自动重新进入充电状态、但在较新版本 (BQ24780s) 中已得到修复。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一款旧版器件、因此我们现有的信息有限。 我 在数据表中没有看到任何提及电池电量耗尽阈值的情况。

    因此、对于 BQ24715、由于没有电池电量耗尽阈值、充电器将在多大程度上退出学习模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    因此对于 BQ24715、充电器由于没有电池电量耗尽阈值、在多大程度上会退出学习模式?

    这是一款传统器件、因此我们现有的信息有限。 我在数据表中看不到充电器预计会退出学习模式的确切阈值。 如果这样有问题、我建议使用 BQ24780s 或 BQ24800。

    此致、

    基督教。