This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:UCC27282-Q1:意外传播延迟

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602778/ucc27282-q1-ucc27282-q1-unexpected-propagation-delay

器件型号: UCC27282-Q1

我们一直观察到高侧输入和高侧输出之间的延迟为 30us。 请查看随附的示波器截图并提供理由。

黄色 — PWM 输入

绿色 — UCC272 输出

蓝色 — 半桥的最终输出电压

Shot.png-640x480.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiswarya:

    我们的专家目前已离职、将尽快与您联系。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Sebastian Soto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiswarya:

    您是否能够提供以下示波器快照?

    一个图上显示了 VDD - VSS、HB-HS、HO-HS 和 LO、它们将提供有关栅极驱动器偏置的信息

    LI、HI、LO 和 HO-HS 等 它将提供有关驱动器逻辑的信息。

    对于高侧测量、请使用相对于 HS(高侧的悬空接地节点)的差分探头。  

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上艾米

    我们这里没有差分探头。 可以建议拆分图、这可能会有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiswarya:

    如果没有差分探头、您可以使用示波器上的 Math 函数来测量 HO-HS。

    CH-1 探头尖端位于 HO 上、接地至系统 GND

    HS 上的 CH-2 探头尖端、接地至系统 GND

    使用示波器数学函数创建 HO-HS。  

    这会以数学方式创建 HO-HS 示波器波形。 在执行此操作时、请确保执行以下操作

    1. 两个探头必须接地至同一接地端
    2. 使用短接地弹簧、而不是长夹式引线
    3. 确保两个探头衰减相同
    4. 对两个探头使用相同的垂直刻度  
    5. 将探头尖端+接地回路保持在一个小环路中

    此致、

    Vikhyat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Vikhyat、让我捕获这些内容并与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    感谢您的更新、如果您在收集波形方面需要任何帮助、请告知我们。

    此致、

    Vikhyat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    跟进与此问题相关的任何更新。

    此致、

    Vikhyat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    由于我们尚未收到您的反馈、我们将继续完成这一主题。 如果您仍需要我们的帮助、请打开一个新主题并复制该主题

    此致、

    Vikhyat