This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S LEARN 模式

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605204/bq24780s-bq24780s-learn-mode

器件型号: BQ24780S

我们知道、当电池电压低于 电池电量耗尽阈值时、充电器控制器会自动退出 LEARN 周期。

在电池放电至低于耗尽阈值(这会自动使充电器退出学习模式)后、再次写入 0x14 和 0x15 是否会自动恢复充电?

也就是说、     在电池放电至低于耗尽阈值(从而自动使充电器退出学习模式)后、是否会使用之前的 0x14 和 0x15 值自动恢复充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道、将 BATPRES#从低电平拉至高电平将使充电器退出学习模式、并将 0x14/0x15 复位为零、从而禁用电池充电。  

    0x14 和 0x15 是否也会复位为零 、从而在电池放电至低于耗尽阈值(从而自动使充电器退出学习模式)后禁用充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605204/bq24780s-bq24780s-learn-mode

    在电池放电至低于耗尽阈值(这会自动使充电器退出学习模式)后、再次写入 0x14 和 0x15 是否会自动恢复充电?

    也就是说、     在电池放电至低于耗尽阈值(从而自动使充电器退出学习模式)后、是否会使用之前的 0x14 和 0x15 值自动恢复充电?

    [/报价]

    是的、启用学习模式后、0x14/0x15 寄存器不会清零、因此在充电器退出学习模式(电池放电至电量耗尽阈值以下)后、充电器将自动重新进入充电模式。(在这种情况下,您不需要写入 0x14/0x15。)

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道、对于 BQ24780S、 当充电器处于学习模式时、在检测到 BATPRES#上的上升沿从低电平转换为高电平(电池移除)后、ACFET 和 RBFET 将在 100us 内自动导通。

      在电池放电至低于耗尽阈值后、ACFET 和 RBFET 是否会自动再次导通、以便为系统供电、从而自动使充电器退出学习模式?

    我的理解是、   在电池放电至低于耗尽阈值后、ACFET 和 RBFET 将自动再次导通、以便为系统供电、这会自动使充电器退出学习模式、因为如果 ACFET 和 RBFET 仍处于关断  状态、则在电池放电至低于耗尽阈值后无法自动恢复充电、从而自动使充电器退出学习模式。 这种理解是否正确?

    如果正确、  ACFET 和 RBFET 将自动导通多久? 也在 100us 内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

      在电池放电至低于耗尽阈值(这会自动使充电器退出学习模式)后、ACFET 和 RBFET 是否会再次自动打开、以便为系统供电?

    是的、正确。

    我的理解是   、在电池放电至低于电量耗尽阈值后、ACFET 和 RBFET 将自动再次导通、以便为系统供电、从而    自动使充电器退出学习模式、因为如果 ACFET 和 RBFET 仍处于关断状态、电池放电至电量耗尽阈值以下后充电无法自动恢复、从而自动使充电器从学习模式退出。 这种理解是否正确?

    是的、正确。

    如果正确、  ACFET 和 RBFET 将自动打开多久? 也在 100us 内?

    是的、应该如此。

    此致、

    基督教。