This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1 关断模式 — 唤醒

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606775/bq28z610-r1-bq28z610-r1-shutdown-mode---wake-up

器件型号: BQ28Z610-R1

您好、

我们目前在可拆卸电池中为支付终端产品使用 BQ28Z610-R1 电量监测计。   本产品可以使用或不使用电池工作。

电量监测计 Shutdown Voltage 被编程为 2.5V、并按预期进入 Shutdown Mode。

为了恢复关断模式、我们的充电器 IC 向 VPACK 施加电压达 50ms、然后确定器件是否具有电池。

我们发现、50ms 的时间不足以让所有单元使电量监测计退出关断模式。

在电量监测计 I2C 可用之前、是否需要向 VPACK 施加最短时间?

谢谢、

罗伯特·怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这不是我们规范的。  

    此致、

    Diego