This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:APWM 占空比输出精度

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605215/ucc21750-q1-apwm-duty-output-accuracy

器件型号: UCC21750-Q1

尊敬的团队:

我正在使用 UCC21750QDWRQ1 栅极驱动器 APWM 和模拟检测功能。

我想估算模拟检测中的总误差、在测量温度时、感应部分是 NTC。 我需要有关 Iain 精度和占空比输出的详细信息。 它会随温度而变化。  

我在数据表中找到了以下占空比变化表述、即“未经一次校准、在整个温度范围内占空比的精度为±3%“、

Q1-如果温度为–40°C、25°C 和 175°C、大约会发生多大的变化百分比?

Q2-如何进行校准以减少占空比变化?

Q3-我正在考虑 Iain 拉电流的 3%误差、这是否涵盖了占空比变化、或者我还需要添加 3%的占空比变化来估算总误差。

Q4-如果已经有任何有关模拟检测的误差分析的文档、请分享链接。

谢谢、

Namita

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Namita、

    感谢您的联系。 我将在今天晚些时候给您回复。

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Namita、

    在工作范围内的任何温度下、 未经校准的占空比精度为±3%。

    为了进行校准、请将系统置于已知的基准温度并测量 APWM 占空比。 这样做之后、使用公式 D_ideal =–20 * V_ain + 100 计算该温度的理想占空比。 从测量的占空比中减去理想占空比 、以获得偏移量、之后 在转换为温度之前、从任何后续占空比测量值中减去偏移量。

    您可能 还需要添加 3%的占空比变化来估算总误差。 这是因为 Iain 源电流 3%的误差会导致徒劳误差(徒劳= Iain x 电阻)、这会直接影响检测到的温度 、与±3%的占空比精度分开。

    我们有  “智能栅极驱动器中模拟 PWM 信号链的性能“应用手册。 它没有解释很多关于误差分析的内容、但我认为这是一篇值得阅读的文章。

    此致、

    Muiz.