This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:TPS3700DDCR 和 TLV6700DDCR 之间的主要差异(如果有)是什么?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606368/tps3700-what-are-the-main-differences-if-any-between-tps3700ddcr-and-tlv6700ddcr

器件型号: TPS3700
主题: TPS3762 中讨论的其他器件

您好:

在我们的设计中、我们使用 TPS3700DDCR。  

我们也可以在网站上看到以下器件型号:TLV6700DDCR。

  1. 我想检查一下我们必须知道的不同之处。 似乎这两款器件都非常相似。
  2. TLV6700DDCR 能否安装在 TPS3700DDCR 之前使用的相同位置、而无需任何外围变化? /或者、请告诉我 TLV6700DDCR 是否可以 100%直接替代 TPS3700DDCR?

谢谢

IDO

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些器件非常相似、您可以通过各自的数据表查看规格。  

    如果您要寻找具有更宽电压范围的新器件、也可以考虑使用 TPS3762。

    祝你好运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、但能否具体说明一下、我们在比较  TPS3700DDCR 与 TLV6700DDCR 时需要注意什么 ?
     TLV6700DDCR 是否可以直接替代 TPS3700DDCR  ?

    谢谢您、

    IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不知道有任何不同之处。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    您是否表示  在最初根据 TPS3700DDCR 设计的相同应用中、TLV6700DDCR 可用作 TPS3700DDCR 的直接替代产品 ? (目前处于大规模生产阶段的设计)。

    谢谢你。
    IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到任何问题。 如有任何细微差异、请务必查看两个数据表。