This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:有关 BQ41Z90 MOSFET 驱动能力和测试覆盖范围的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606961/bq41z90-questions-regarding-bq41z90-mosfet-drive-capability-and-test-coverage

器件型号: BQ41Z90

您好:

我有几个关于 BQ41Z90 器件的问题。

首先、是否可以使用该 IC 并联驱动 30 个 CHG MOSFET 和 30 个 DSG MOSFET? 在这种配置中、尤其是在短路、过流或故障关断事件等保护条件下、预期的性能水平是多少?

此外、我还想了解使用此 IC 执行的鉴定和验证测试。 是否有概述执行的标准测试(例如,短路保护,关断行为或故障响应时序)的测试文档或应用手册?

如果可能、如果您能分享之前使用 BQ41Z90 执行的任何测试结果或测试方法、我也将不胜感激、因为这些测试结果或测试方法对我们的评估非常有帮助。

提前感谢您的支持。

此致、
Hasan Bilir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以前没有测试过这么多并联的 FET。 不过、我预计不会有任何问题。

    测试条件通常在数据表中记录的数据之前说明。  

    此致、

    Diego