This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570 与其他 TI 器件的规格比较

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ25570, BQ25638, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605715/bq25570-bq25570-vs-other-t-i-part-for-small-solar-panel

器件型号: BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25638BQ25505、BQ25504

你好

我需要为小型太阳能电池板参考电压 Voltaic P123 R1M 设计电池充电器、理想选择似乎是 BQ25570、因为它能够在很小的电压下工作并设计用于跟踪毫微功耗和真实 mpt 标记、但 P123 R1M VOC 为 7.25V、BQ25570 需要受到保护、需要将输入钳位在 5V。  

我有 2 个问题:  

BQ25570 是否是 T.I 充电器组件中最优化的选择?

如果它是最优化的选择,那么保护其输入免受 P123 太阳能电池板高 VOC 影响的最佳选择是什么? (我当时正在考虑添加齐纳二极管来将输入钳位在 5.2V,但不确定这是理想选择)

如果它不是最优化的参考,你有其他的参考,以使它更适合低功率太阳能电池板 P123 R1M ?  

P123-R1M_Datasheet.pdf

感谢你的帮助  

Alan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    请记住、这是一个升压充电器。 输入电压必须低于电池电压。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MichaelSlight smile

    感谢您的回复、因此 BQ25570 似乎是这种太阳能电池板的不好选择、  

    你有什么建议 T.I 太阳能充电器,会更适合我的用例?

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    查看 BQ25638、产品页面上有一份 MPPT 应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaaz6/sluaaz6.pdf

    但是、除了 BQ25504、BQ25505 和 BQ25570 外、我们实际上没有其他毫微能收集器。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢、非常乐于助人、我会检查一下

    此致、

    Alan