This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:设计工具

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606485/ucc28070-design-tool

器件型号: UCC28070

尊敬的团队:

我们有一个采用 UCC28070 的 EVM 设计、适用于 1.2kW 应用。 是否可以发布包含本文档中概述的设计参数的设计工具? 我们的客户希望将其用作参考。

此致、

Louis Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis Lin、

    UCC2870A 设计工具链接: https://www.ti.com/product/UCC28070#design-tools-simulation

    您可以在 Excel 中找到名为“UCC28070x Excel 应用设计工具“的设计计算器

    此致、

    Pritam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritam:

    RD 将需要该文件、其中包含 1.2kW 设计已填充的参数、可在 http://www.ti.com/tool/pr779 上找到

    它们应参考 Excel 文件中列出的参数。

    此致、

    Louis Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    设计 Excel 计算器已经有一个原理图、可将电路元件映射到设计参数。 我将附加此片段以供参考。

     

    该计算器使用 1kW Pnom 和 1.1kW Pextra。

    如果您在这方面需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Pritam