This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:与 BQ79616 相关的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604559/bq79616-bq79616-related-questions

器件型号: BQ79616

您好:

客户开发电池管理系统、燃料电池。 采用圆形架构、使用 MCU+BJ79600+12 BQ79616 单元(配置为 16S)。 在使用 BQ79616 时存在以下问题。
问题 1:产品的电源为 24V、并通过变压器输出 3.3V 电压为 MCU 供电。 单个燃料电池的电压为 1.2V。 客户将使用三节串联的电池作为“单节电池“、每节电池的电压为 3.6V。 由于 BQ79616 的 BAT 引脚(电源引脚)需要满足 BAT 电压≥(最大 VC 电压的 0.5 倍)+2、我不使用单独的电源、因为这样会需要对产品电源进行升压、这对我来说非常麻烦。 因此、我选择从每个 BQ79616 的最高电芯获取电源、但这会带来一个问题:如芯片数据手册中所述、为了确保 LDOIN 引脚上有足够的裕度来保持稳定的 6V(典型值)、我需要根据用户的不同单位电压切换 RNPN 电阻器的电阻值。 这对我来说也很不方便。 那么、我们是否可以独立为 NPNB 引脚供电、或者是否有办法解决该问题、或者燃料电池中是否有适用于 BQ79616 的参考设计?
问题 2:正如我之前提到的、我需要 12 个 BQ79616 来形成一个循环菊花链。 因此、我想确认第一个 BQ79616 第一个电芯的负极是否连接到第一个 BQ79616 的 AVSS、第二个 BQ79616 第一个电芯(即整个电池组的第 17 个电芯)的负极是否连接到第二个 BQ79616 的 AVSS、依此类推。 最后一个 BQ79616 第一个电芯的负极连接到最后一个 BQ79616 的 AVSS、每个 BQ79616 的 AVSS 相互隔离。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    如果您有任何更新? 谢谢。