This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:TPS62740 效率测量

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601147/tps62740-tps62740-efficiency-measurement

器件型号: TPS62740

尊敬的所有人:

我对 TPS62740 效率测量有疑问。
我在以下条件下使用 TPS6270EVM-186 评估板测量了效率。
输入电压 5V、输出电压 1.8V。 输出电流 20uA –300mA。

与数据表中列出的效率相比、I measured 的效率非常低。
请参阅下图。
在 100mA 重负载情况下、数据表指出效率约为 88%、但我的测量值为 81.9%。
0.01mA 负载较低时、数据表指出效率约为 75%、但我的测量值为 65%。

TPS62740 数据表中列出的效率数据是否是 TPS6274EVM-186 评估板的效率结果?
另外、您能否解释一下高负载和低负载下的效率与数据表相比存在差异的原因?

TPS62740 效率 data.xlsx 

此致、
Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hayashi,  

    我还无法确认效率图是在我们内部使用的同一 EVM 或非常相似的电路板上绘制的...

    但是、您看到的差异出乎意料。

    您能确保您拥有可靠的设置来测量这些低 IQ 器件的效率吗?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的回答。
    我使用 TPS6270EVM-186 在各种输出电流 (0.1uAC –300mA) 范围内进行测量。

    测量设备如下所示。
    -稳定电源: Hewlett Packard E3632A
    -数字万用表:ADVANTEST AD7451(双单元)输入电压和输入电流
    -数字万用表:Agident 34410A(2unit) 输出电压和输出电流
    -电子负载装置:KEISOKU Giken LN-300A-G6( 0.5mA 或更低:使用电阻测量)

    此致、
    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hayashi,  

    不幸的是,我不能说为什么你的结果是坏的... 我唯一可以建议的是从我这边重新做测量、以确认数据表曲线...

    明天是我们的公共假期... 我将检查星期三上是否有 EVM 库存... 如果是、我需要一天时间来执行这些测试... 如果不是、我至少需要一周...

    同时,我建议您检查您的测量设置,并在不同的单位上重新进行测量...

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hayashi,  

    请查看此应用手册“精确测量超低 Iq 器件的效率“。 请检查您的测量设置是否按照本应用手册中的建议正确排列。 请告知我测得的效率结果是否仍不符合预期。

    此致、

    Andreas。