This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289:REF 寄存器 (0/1) 的复位值与数据表不匹配

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606662/tps55289-tps55289-reset-value-of-ref-register-0-1-does-not-match-datasheet

器件型号: TPS55289

通过 I²C μ s 读取时、TPS55289 的 REF 寄存器 (0/1h) 的复位值为 0x00d2、而不是数据表中记录的 0x01a4。 然而、将 OE 设为 1 时、输出电压为 5V。 显然、该寄存器对有两个副本、一个通过 I²C 读取/设置、另一个实际用于基准电压、在写入寄存器 1 时、第一个副本复制到后一个副本中。 第一对的复位值似乎是错误的、而第二对的复位值(不可通过 I²C 读取)是正确的。 这可能会令人困惑、因此数据表中的注释可能会有所帮助。 或者我的 TPS55289 样本是否有故障? (我只在一个试过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您联系我们。  如果不先写入、TPS55289 控制 IP 将不支持读取 00h/01h 寄存器。 该功能不会影响寄存器的默认设置、因此默认输出电压为 5V。 要读取寄存器值、客户需要 首先写入寄存器。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许应该更新数据表以反映这一点。 此行为有一个优点:如果 REF 读取为 0x00d2 且输出电压为 5V(假设 INTFB 尚未更改)、则器件已复位(意外)。