This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV14540:用于大型初始负载的开关稳压器...

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LV14540, LM2679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605791/lv14540-switching-regulator-for-large-initial-loads

部件号: LV14540
主题中讨论的其他器件: LM2679

我在 LV14540 周围设计了一个 12V 电源、用于 3.5A 负载。 问题在于负载具有正温度系数、因此在启动时短暂增加得多。 我无法让其超出我假设的频率折返或初始运行条件(认为负载是短路)、因此它会卡在 3V 至 4V。 减轻负载后、我可以使其达到全电压、但随着重量的增加、启动斜坡需要的时间越来越长。 在大约 5.5V 的某个点、它将跳转到全电压、之后或多或少会立即跳转到 12V。 当软启动为 0 和 5s 时发生。 频率当前设置为 375kHz。

我唯一设法使其正常工作的时间是我错误地制作了 Rfreq 电阻器 7.5k、这一电阻器将频率设置为等于/超过 fmax。 这种情况可以很好地启动、看起来根本不会变热。

我的问题是:

1) 我能做些什么来让它可靠地与 LV14540 配合使用吗? 更长的软启动时间、更高的频率等?

2) 是否有其他芯片值得尝试使用相同的引脚排列?

3) 如果不是 1 或 2,你可以推荐另一个芯片,可以在不与保护电路战斗的情况下工作,这样的负载? LM2679 确实可以运行、但成本是原来的 4 倍、我担心您会很快停止运行。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    高负载很可能触发 IC 的过流保护、然后导致频率折返、器件难以从中恢复。

    我有几个建议

    1) 增加软启动时间、以便一旦过流、IC 所需的电流就较小

    2) 增加频率(可能达到允许的最大 2.2MHz)、以便为输出提供更大功率

    3) 减小输出电容、以减小斜升 Vout 所需的电流。 但是、必须注意不要将其减少太多、以免使其不稳定。

    如果所有这些都不起作用、我们可能需要查看其他器件。 请告诉我该怎么做。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的答复!! 我通过将软启动电容器增加到 100uF(应该使其大约 25 秒)得到了一些很有前景的结果。 我想我有点不情愿尝试、因为数据表/WebBench 对此建议使用数十毫秒。 仍然有几个小问题,但它比以前更好。

    有趣的是、我看不到我对软启动的预期:电压缓慢上升。 在 100 μ F 的电容下、现在似乎可以像我的 Fluke 自动范围一样快速达到输出电压(可能是 1-2 秒?)。 这是 22uF 工作时的相同体验。 但是、100 μ F 电容器的存在似乎即使没有斜坡也产生了积极的影响。 为什么会这样呢?

    此致、
    B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 B:

    很高兴听到有一些改进!

    我不知道为什么在软启动时间不增加的情况下它会变得更好。 是否可以使用示波器来探测 VOUT、看看它使用 100uF 时的行为?

    此致、

    Niranjan