Other Parts Discussed in Thread: LM65645-Q1, LM65645
器件型号: LM65645-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM65645
我们正在研究工业机器人的控制板设计。 我们正在设计一个输入电压范围为 33V 至 62V 的 12V 降压稳压器;但是、我们预计输入电压瞬态会较大(不会超过该范围)。 我们正在考虑将 LM65645-Q1 用于此应用。
在 WEBENCH 中、我们无法将开关频率更改为 2.2MHz。 尝试这样做时、我们收到“超出最大结温“错误、参数被拒绝。 此外、反馈引脚看起来悬空、不建议使用电阻分压器或前馈电容值。 虽然我们确实有 Excel 设计计算器并且已经计算了这些值、但运行快速仿真会有所帮助。 但是、WEBENCH 中似乎不提供该器件的仿真设置。
我们还尝试了 PSpice 模型、但该模型包括实际 IC 上不存在的 VSEL 引脚功能。 不清楚如何配置 PSpice 模型以实现可调输出运行、也不清楚在这种情况下应如何处理 VSEL 引脚。
我们的问题是:
-
是否有建议的方法来配置 LM65645-Q1 PSpice 模型以实现可调输出模式?
-
是否有更新或替代的 PSpice 模型与生产器件更加匹配? 或者具有可调输出功能?
-
我们如何仿真输入电压瞬态和负载瞬态来评估环路稳定性和瞬态响应?
-
在更高的工作温度下、估算效率的最佳方法是什么?
非常感谢有关仿真设置或可用建模资源的任何指导。
谢谢你。