This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:需要仿真模型帮助

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606691/tps61165-need-help-with-simulation-model

器件型号: TPS61165

您好:

我尝试使用仿真模型并运行带有温度扫描的 PSPICE for TI 仿真。

我看到该器件的 PSPICE 模型定义了 TNOM=27、而温度扫描的温度如 28C 26C、如果我将它们设置为大约 35°C 或 50°C。 我在瞬态偏置点计算中遇到了收敛问题。

 这些设备无法收敛:x_U1.D_D31 X_U1.D_D30 X_U1.X_U26.D10 X_U1.X_U94.D_D10

 

如果对于温度扫描、将温度设置为 105°C 左右、那么二极管模型 DD 上会出现溢出错误

错误 (ORPSIM-16551):在设备/模型加载期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1) 确保所有设备参数均在有效范围内。 2) 尝试使用.options 限制设备 D_D1 中的溢出、Exp (885.227) 内部错误--设备 D_D1 中的溢出、Exp (885.227)

 

请在这方面提供协助、

小温度增量似乎是有效的、但合理的温度增量似乎存在问题、而较高的温度(例如 105°C 和–40°C)用于评估峰值电流等。这是我希望在实验室测试之前看到的结果。

 

我确实尽可能在原理图中向电感器、电阻器等元件添加了温度系数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     您是否会改变随温度和施加的电压而变化的输入/输出电容器/电阻器值(以及电感器,如果适用)? 它仍然无法正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已向电阻器和电感器添加了温度系数属性、并根据该属性、在 27°C 和其他温度下仿真运行时更改电阻和电感。 我并不是通过在每次仿真运行的不同温度下计算这些元件的值来实际改变这些元件的值。

    仿真输出文件不会显示这些组件的任何误差、因此、我认为对于这些组件、仍会进行温度扫描。

    我没有改变施加的电压、但在 4V 5V 和 5.5V 时选择了电压扫描选项。 仿真运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我在安装 PSpice 时遇到了问题、请让我联系内部团队来安装此案例、然后稍后查看此案例。