This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220 电量监测芯片是否适用于我们公司的低功耗器件开发?

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604701/bq27220-is-the-bq27220-fuel-gauge-chip-suitable-for-our-company-s-development-of-low-power-devices

器件型号: BQ27220
BQ27426 中讨论的其他器件

你好

我们的设备是一种心电图 (ECG) 设备、可归类为低功耗设备。 它使用容量为 310mA h 的锂离子聚合物电池 放电电流最小值为 700uA 至 800uA、最大值为 2mA。 查看文档和测试后、我发现相关芯片适用于具有高放电电流的器件、因此我联系您进行确认。


我考虑使用 BQ27426 芯片。 我听说它与现有的 BQ27220 芯片电路类似、适用于低功耗器件。 请确认这一点、如果是、还请确认 BQ27220 芯片是否足够可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27426 比 bq27220 更适合。 两者使用相同的芯片硬件、但固件不同。 bq27426 使用一种算法、该算法将基于电压的监测与库仑计数结合在一起、而 bq27220 主要基于库仑计数。

    电流相对于电芯容量而言太小、并且在库仑计数的绝对方面都不能正常工作。 以[h]为单位、最大放电速率为 310mA h/CEDV = 155h、因此放电仅为 C/155、这对于 bq27426 中的阻抗跟踪和 bq27220 中的 2mA 这两种算法来说都不够高。

    即使在放电期间、像 bq27426 这样的 Impedance Track 电量计也会在休息状态下运行、因此监测本质上是 OCV 查找、它仍然有效、电量计仍将报告合理的 SOC、在这种情况下实际上是 DOD 一部分的倒数、 但是、电量监测计不会跟踪电芯电阻、因为 C/155 放电时没有足够的压降供电量监测计测量电芯电阻、也不会因为 SOC 的压降可以忽略不计而依赖负载。

    因此、基本上、bq27426 可以正常工作、但在没有有效跟踪的情况下、功能会减少。 它将用作基于电压的 OCV 查找表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。