This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562203:Vin 可以承受的最大瞬态电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606343/tps562203-the-maximum-transient-voltage-vin-can-withstand

部件号: TPS562203

尊敬的团队:

客户希望了解:  

在微秒级别下它可以承受的最大电压是多少? 什么是脉冲宽度? 是否有测试数据可用?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kailun

    我们将对此进行审查、并尽快作出回应。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:  

    我可以得到您的答复吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们有 VIN 的绝对最大规格、TPS562203 为 18V。 高于该值、以微秒为单位的任何电压都可能损坏 IC。

    此致、

    Usha。