This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:仅受电、无电池、无 MCU

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPD4S480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606694/tps26750-sink-only-no-battery-no-mcu

器件型号: TPS26750
主题中讨论的其他器件: TPD4S480

尊敬的专家:

我需要一个支持 28V EPR 的 USB-C PD、适用于仅受电、无电池、无 MCU 应用。  

我找到了候选器件 TPS26750。 我阅读了数据表、发现该器件“高度集成的独立式“。 我想确认它适用于“仅受电、无电池、无 MCU“应用?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    TPS26750 可以配置为仅受电、独立并且无需 MCU、前提是有一个 PD 配置已加载到 TPS26750 I2Cc 引脚的 EEPROM。 TPS26750 启动后、PD 将读取并加载 PD 配置(从 USBCPD 应用程序自定义工具生成)、并协商到配置的 PDO(即 28V/5A)。 请注意、在 EPR 应用中、需要将 TPS26750 与 TPD4S480 配对。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin