This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720–使用可重新配置串联的方式独立为 BB2590 半充电、从而实现备用输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720EVM, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605157/bq25720-bq25720-charging-bb2590-halves-independently-with-series-reconfiguration-for-backup-output

器件型号: BQ25720
在 Thread 中讨论的其他部分:Tiger

您好、

我们现有的电池充电和备用系统目前效果良好、但我们正在将该设计迁移到基于 TI BQ 的解决方案。

我们的电流实现方案使用两个独立的降压/升压转换器为 A 充电 BB2590 电池 、正在充电 A 侧和 B 侧 应用。 每一半的电荷被充电至大约 16.8-17V 。 我们还具有直接连接到电池端子的开关拓扑、这允许放置两个部分 电流消耗为串联的电流 、提供 ~32V 输出 这是我们下游系统的预期输入电压。

此架构已经过验证、可在生产环境中正常运行。

作为迁移的一部分、我们已成功评估了 BQ25720EVM 智能充电功能 BB2590 的一半 而且性能非常好。 我们的意图是设计一个主要基于的新充电器板 BQ25720 参考/EVM 电路 、但使用 两个 BQ25720 器件 就是这样 BB2590 的每一半都是独立充电的 与我们现有的设计类似。

当过渡到时、会出现挑战 备用电池(放电)模式 、其中 BB2590 两半是串联放置的。 在这种情况下、蓄电池的上半部分将被驱动至大约 下半部分为 32V 、我们担心这可能会暴露 BQ25720 BAT/SYS 节点对超过绝对最大额定值的电压的影响 、可能会损坏设备。

我们的关键问题是是否存在 TI 推荐的方法 为了在使用 BQ25720 为 BB2590 型电池充电时处理此用例、特别是:

  • 是否有一种在串联堆叠放电期间使用现有器件功能(例如, ILIM_HIZ CELL_CONTROL 或相关的电源路径行为)?

  • 是否有用于为 BB2590 电池充电的参考设计、应用手册或推荐拓扑?其中半部分会独立充电但随后重新配置为串联以提供系统备份输出?

  • TI 是否建议将特定的外部 FET 或隔离策略与 BQ25720 结合使用、以安全地支持此系列重新配置用例?

我们希望避免 BQ25720 暴露于堆叠的电池电压下、同时在充电和备用模式之间的转换期间仍保持整个系统稳健无缝。

请提供任何指导或参考。

提前感谢、
Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    您有方框图或原理图吗?

    此致

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    随附的是现有设计的相关部分、其中展示了我们如何独立充电然后进行串联充电。  e2e.ti.com/.../Existing-Design.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jacob、

    感谢您分享您的想法。 为了进行并联到串联的架构更改、需要复杂的外部电路。  

    为简单起见、为什么不让电池并联为负载供电? 2S1P 电池具有与 1S2P 电池相同的容量。

    如果需要更高的电压、您可以实现第二个升压级。

    可扩展多组智能电池充电器参考设计

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010240

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的系统为 1500W 系统使用 5 节 BB2590 电池。 如果我并联电池、那么我将具有 2 倍的电流、这意味着我必须改用在当前设计中不起作用的导线尺寸。 这就是我尝试设计等效降压转换器的主要原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    明白了! 我们没有并联充电=>串联放电的解决方案。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要说明的是、我们不希望并联充电。 相反、我们需要使用 2 个单独的 BQ25720 电路单独为它们充电、每个电路的充电电压为 16.8V @ 3A。

    然后、当我们要使用电池电压时、我们希望将每个电池半串联以达到 28-32V 串联电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这个架构师可以正常工作。 确保 VBUS1-GND1 和 VBUS2-GND2 为两个电源。  

    此致、

    Tiger