This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:4 个端口、每个端口 15W、总功率 60W

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23841, TPS2384, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605183/tps23861-4-ports-15w-for-each-port-total-power-60w

器件型号: TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS2384、TPS23841

尊敬的先生:  

我的客户正在设计 PSE 解决方案。  

4 个端口、每个端口 15W、总功率 60W。  

您推荐使用 TPS23861、TPS23841 还是 TPS2384?

它们之间的主要区别是什么? 例如 802.3a.tt 1 类和 2 类电源?

您最推荐哪一个?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    根据您提供的参数、TPS23861 将是理想选择。  

    是的、TPS2384/TPS23841 是较早的器件、仅支持 IEEE802.3 AF (仅 1 类电源)标准。 TPS23861 提供更新的功能、并支持最多 2 类电源、因此符合 IEEE802.3 标准 AT 标准。  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anagha:  

    请提供非隔离式参考设计。  

    以下仅为隔离式、但客户需要非隔离式基准设计

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00290

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    我必须在内部进行检查、然后返回给您。  

    谢谢、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anagha:  

    感谢,期待您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    您将原理图的哪个部分称为隔离式与非隔离式?  

    据我所知、您之前链接的参考设计为 PSE 的 VPWR 输入提供了非隔离式设计。  

    此致、

    Anagha