This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:连接调试计算机时的非隔离式设计问题

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605628/tps2372-issue-with-non-isolated-design-when-connecting-debug-computer

器件型号: TPS2372

您好、

我开发了一个 PCB、其中包含 NXP iMX 模块、该模块带有外部 PHY、磁性元件和 RJ-45、由 USB-C 电源供电。 iMX 模块有一个调试端口 (TXD、RXD、GND)、可通过 TTL<>USB 转换器连接到计算机。 此 PCB 可以正常工作、我们可以正常连接计算机。

下一次迭代是添加 PoE、我选择使用一个 TPS2372 来为两个非隔离式 DC/DC 转换器提供 5V 和 3V3、用于 iMX 模块和其他电子产品。

TPS 当前配置为使用 90R9 电阻器的 CLSA 和 CLSB、/AUTOCLS 开路、IRSHL 开路和 MPS 开路。

电路板加电、iMX 将引导并运行。

但是、如果我连接调试计算机、TPS2372 会变热、电路板会重新启动。

在上述情况中、PCB 连接到 TP-LINK SG2428P、提供 PoE 和网络流量。  

如果我们在没有其他连接(即无以太网连接)的情况下切换为 TP-LINK TL-SF1005SP、电路板将再次启动、调试计算机可以顺利通过连接器连接。

如果我们将 TL-SF1005SP 连接到 SG2428GP 以启用以太网流量、而我们的电路板连接到 TL-SF1005SP、则在连接调试计算机时会出现故障情况(TPS2372 过热并重新启动电路板)。

我是否应该能够使用 TPS2372 的 RTN 线作为接地端来连接器件(调试计算机或示波器)?

您能识别我遗漏的任何其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。

    如您提到 TPS2372 正在过热并会重新启动、请问在连接调试计算机时、TPS2372 RTN 线路中有多少功率(电流)?

    您能否 提供 一个图来显示设置结构和功耗?

    如果 90R9 用于 CLSA 和 CLSB、则 开关允许的最大功率为 12.95W、PD 芯片不应发热。

    我可以 看一下原理图和系统图吗? 从这里开始。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:
    您能给我发送一封电子邮件给您吗? 我不允许在公共论坛上发布此内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard:

    感谢原理图。

    图看起来没有问题。 如前所述、当数据运行时、TPS2372 会变热。

    我是否能够使用 TPS2372 中的 RTN 线路作为接地端来连接器件(调试计算机或范围)?

    我想知道是否有其他东西通过 RTN 或 VDD 连接? 在图表 TPS2372 中、仅为 3V3 和 5V 总线上的负载供电、您是否有粗略的功耗?

    此外、根据 TPS2372 规范、即使是 TPS2372 在达到限值 (1.85A) 之前以最大电流运行、芯片也不应达到过热限值。

    您能否分别测量 VSS 和 VDD 上的电流?

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

     如果我们不连接外部调试计算机、则电路板会按预期启动并运行和工作。此时连接的接地端会导致 TPS2372 非常热且电路板会关闭的问题。

    我只能测量流经 VDD 的电流、在原理图上的 L104 处、正常条件下为 30mA。  为了创建故障条件、我在调试端口处对电路板施加了接地连接 、但遗憾的是、电路板现在已经死了! 我需要更改 TPS2372、因为我可以通过施加外部 3V3 和 5V 电压来使电路板正常工作、这表明 TPS2372 已失效。

    我们注意到当我们使用带有集成交流电源 (TP-LINK SG2428P) 的 PoE 交换机时出现了问题。 当我的同事使用带有外部 AC/DC 电源的 PoE 开关 (TP-LINK TL-SF1005SP) 进行测试时、没有问题、可以施加外部接地。

    我是否应该在这种情况下使用隔离式 DC/DC 转换器设计 PoE PD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard:

    感谢您的更新。

    根据您的描述、开关接地和您的笔记本电脑接地之间可能存在很大的电势差。 插入调试计算机时、您将短接 PoE PD 输出接地和开关输入接地。 如果开关电源没有良好的隔离、这种电势差可能会产生共模电流、该电流通过热插拔开关从 VSS 流向 RTN。 这种高电势和高 CM 电流可能会损坏 PD 芯片。

    一种验证方法是测量开关接地和笔记本电脑接地之间的接地电位差。 或者、如果可能、使用隔离式变压器或电源为 PC 供电、然后查看新 TPS2372 的热量或损坏是否仍然存在。

    这是否应该用隔离式 PoE PD 转换器设计 PoE DC/DC?

    是的、我们看到了一些具有高接地电位差或接地漂移的类似情况。 这可能会导致一些问题。 我们强烈建议在 PD 芯片之后使用隔离式直流/直流级、例如反激式或 ACF。

    如果上述方法对问题有帮助、请告诉我。

    此致、

    Zhining