This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:OUT 引脚上的负电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606562/tps2490-negative-voltage-on-out-pin

器件型号: TPS2490

您好、我使用 TPS2490 来控制 28V/开路输出(当处于活动状态时,输出为 28V、非活动状态时、输出处于“开路“状态,没有电流检测)。 负载通过二极管(启用线 ORing)连接、后跟 TVS 以防止瞬态。

在我的应用中、该接口应能承受 DO160 Lightning 波形、例如 WF5A 脉冲 (300V/300A)。 出现负脉冲时、TVS 正向偏置、Vf 范围为 3V 或更高。 该电压(减去二极管压降)出现在 TPS2490 OUT/GND 引脚上、违反了 DS OUT 的绝对条件。

正如在不同接线柱或 DS 本身中所建议的、可以添加一个 OUT/GND 二极管/TVS 作为保护措施、但该二极管将受到与现有下游 TVS 相同的条件的影响。

我的问题是:如果在器件的 GND 引脚与电路板电气接地之间插入了二极管((VCC — 检测和检测-输出是差分测量)、TPS2490 是否可以正常工作?

当然、计时器电容器、编程电压分压器将以器件 GND 为基准。 应考虑 EN/UVLO 等的电平转换 PG。   

谢谢、此致

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pascal、

    请发送包含 更新后元件的原理图。

    此致、

    Mani。