This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:设计问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606721/lm7480-design-question

器件型号: LM7480

尊敬的团队:

客户使用 LM7480 并有如下问题、您可以帮助我们进行查看吗? 谢谢。

'是否可以对 GND 和 A 引脚短路、并向 Vs 提供额外的 12V 电压作为电源? 如下图所示。“

image.png

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    我有一些问题:

    1. 什么是应用程序?
    2. 在 VS 和 VBAT 之间连接 12V 电源。 如何获得输出?
    3. LM7480 检测 C 和 A 电压、如果 C 电压高于 A 电压、则 DGATE 关断。

    此致、

    Mani。