This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:最大有效输出电容

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607599/tps7a24-maximum-effective-output-capacitance

器件型号: TPS7A24

TPS7A24 数据表中建议的输出电容额定值非常令人困惑。   

客户希望使用 TPS7A2450、其输出端具有 47 μ F 的钽电容和一些额外的 20 μ F 陶瓷电容。

建议的最大值为“100 uF“、然后有一些关于降额的小语。

TPS7A2450 输出端允许的最大有效电容是多少?

谢谢!

-史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    最大有效电容为 50uF。 数据表假设您将降低标称值的 50%。  

    此致、

    Eduardo Linares