This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:将 TPS25730 与 TUSB1046 结合使用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605623/tps25730-use-of-tps25730-in-combination-with-tusb1046

器件型号: TPS25730
主题中讨论的其他部分: TPS25751TPS65987

是否可以将 TPS25730 与 TUSB1046 结合使用来通过电力输送(作为受电方)以及 USB 3 和 DP 交替模式功能来控制 USB c 端口上的电力输送。 能否将此组合配置为:如果 USB c 端口上不存在电力输送源、则端口将为 VBUS 提供 5V 电压、从而使该端口充当标准 USB 3 USB c 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    感谢您联系我们!

    TPS25730 是一款仅接收 PD 控制器、适用于桶形插孔替代应用。  TPS25730 不支持 USB 数据功能或 DP 交替模式。

    TPS25751 可能更适合、因为它支持 DRP 并支持报告数据功能。 请注意、TPS25751 不支持 DP 交替模式、遗憾的是、我们的产品系列目前没有支持 DP 的器件。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路线图中是否有计划在不久的将来引进具有 DP 功能的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    遗憾的是、目前我们尚未计划在不久的将来拥有支持 DP 的器件。


    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 TPS65987 不推荐用于新的设计、但由于我的工程很小且非商业用途、是否 仍可以使用此 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    它仍在生产并可用于订单、但将得到非常有限的支持。

    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios