This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3102:LM3102 电感器选择

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607438/lm3102-lm3102-inductor-selection

器件型号: LM3102

您好、DC/DC 专家、

我们将 LM3102 用作 3.3V 和 5V 电源。 根据数据表、建议电感高达 25µH。 最好使用 100µH 电感将电流纹波和输出纹波降低到最小值吗?

提前感谢、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    对于 COT 器件、由于电容器中电流和电压之间的相位延迟、可能需要纹波来提高驱动器性能。 您的应用可以使用 100uH 电感器、因为此器件在反馈环路中注入了内部纹波、但我没有相关数据。 如果您还没有、最好在输出端使用电解电容器、因为 ESR 可以提高控制性能。

    此致、

    Hardit Singh