This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:反馈引脚

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605973/lm61495-feedback-pin

部件号: LM61495

您好、

LM61495 反馈引脚是否可以通过更改反馈电阻器来支持电压开关?

我们想添加一个并联电阻器和 MOSFET 来更改为 Rfbb 是可以的吗? image.png

谢谢!

Jeff

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    对此项目有任何反馈意见? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff

    昨天是印度的公共假日。 我们正在查看它,并将尽快回复您

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    是的、可以通过修改反馈电阻分压器来更改 LM61495 输出电压。 可以在 RFBb 上添加一个并联电阻、并使用 MOSFET 进行开关。

    确保产生的 FB 电压保持在指定的调节范围内、并且 MOSFET 漏电流和增加的电容极小、以避免开关期间出现稳定性或瞬态问题。

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    明白了、谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你