This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823:审查更新的电源树和元件更改

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607910/tpsm82823-review-of-updated-power-tree-and-component-changes

器件型号: TPSM82823

尊敬的团队:

我们正在研究基于 FPGA 的设计、其中器件正在进行升级 XCZU1CG-L1UBVA494I 最终目的 XCZU3CG-L1UBVA530I

包括的整个电源树 TI 和 ADI 的电源解决方案 。 作为此次升级的一部分、当然 ADI 电源组件正在更新 、而 TI 电源模块及其配置保持不变 导联脱落情况。

我们请求一个 从 TI 角度回顾完整的电源树。

连接了现有和更新的电源树、以供您参考。Power Scheme Review.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manyam、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    提供的电源方案看起来正常。

    请注意、TPSM82823 的最大电流为 3A 输出电流能力。 如果每个电源轨上消耗 3A、则 5V 电源的总电流将超过上述 4A。 如果它在前一个设计中工作、并且 FPGA 功耗没有改变、则应该没问题。

    另一个方面是 5V 器件的开关频率。 如果您对 5V 使用第二级滤波器、并且 5V IC 的开关频率在更新后不同、则此滤波器可能需要调整。

    此致、

    Andreas。