This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:Webench 仿真

Guru**** 2768985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606154/tps55288-q1-webench-simulation

器件型号: TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552882、TPS55288、 AM67

我尝试使用 webench 来仿真电源设计。 该器件可通过 i2c 编程、但不允许我对其进行配置以进行仿真。 仿真的结果不正确(请参阅随附的)。 该器件的某个版本不可编程 (TPS552882)、但不提供仿真。 对于此设计、是否遗漏了一些步骤、或者是否有其他器件要进行仿真?

Mike

WBDesign69.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的联系。

    Webench 模型基于 Spice、不支持 I2C 通信。 对于其他功能、TPS552882 和 TPS55288 可以理解为相同。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、

    两个器件之间提供的唯一仿真是 i2c 版本 (TPS55288)、仿真结果不正确。 请参阅随附的 WBDesign69.pdf。 显然、是的输出不是预期的 12V。

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉错过 WBDesign 文件。

    不是预期的仿真结果、我将在稍后检查 Webench 仿真。  

    无论如何、TPS55288 都适用于以下运行条件。 我知道这里的应用吗?

    VinMin = 4.0V VinMax = 36.0V Vout = 12.0V Iout = 4.0A

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 该电源用于 AM67 DSP 设计的汽车电源。 该设计需要满足 12V 和 24V 电池系统的要求、这个特定电源将为系统的其余部分提供中间的 12V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的信息、我查看了 Webench 仿真结果并找到了与您的结果相同的结果。  

    我个人认为、该器件适合您的应用条件、您还可以使用计算工具检查外设参数、并在您完成原理图时分享给我们以供审核。

    https://www.ti.com/lit/zip/slvrbh3

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryce、

    随附了反极性和瞬态保护以及 TPS552882 降压/升压 12V 48W 电源的原理图。 我向设计添加了缓冲器、具有标称值、待稍后调整。  

    请查看并添加评论和建议。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢分享原理图。 请在下面查看我的评论:

    1. 将 Q55 的漏极与 VIN 连接、将 Q55 的源极与 SW1 连接。 当前连接错误。

    2. 建议将栅极电阻器 R1066 和 R1067 更改为 0 欧姆,以降低开关损耗,实现更高的效率。

    3.建议在 VIN 引脚附近添加一个 1uF/0402 电容器。 和一个靠近降压侧 MOSFET 的 0.1uF /0402 电容器。

    建议在 EN 引脚上添加一个 0.1uF 电容器。

    5.建议为输出电容器 C783-C785 选择聚合物电容器、因为与铝电容器相比、ESR 变化要小得多、这样更容易实现环路补偿。

    6.在靠近 VOUT 引脚的位置添加一个 0.1F/0402 电容器。

    7.将所有信号引脚的接地端与 AGND 连接、将所有电源接地端与 PGND 连接、使用网带将 AGND 与 PGND 连接到 VCC 电容器接地端。

    8.请遵循所附的布局指南。

    e2e.ti.com/.../7345.TPS55288-Layout-Guideline.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、

    第一大收获 反向源极 — 漏极不会很好。 所有建议都将纳入其中

    在 Webench 中处理仿真时、请随时通知我。

    谢谢、

    Mike