This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772-Q1:与 GaN FET 和 USB-FET PD DRP 240W 兼容

Guru**** 2767665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM251772, PMP41115, LM5177, LM51772-Q1, TPS26750, TPS26744E-Q1, LM51772, LM251772-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607662/lm51772-q1-compatibility-with-gan-fets-and-usb-pd-drp-240w

器件型号: LM51772-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP41115LM5177、LM251772、 TPS26750、TPS26744E-Q1LM51772LM251772-Q1

您好、

我需要通过 USB-MOSFET 双向传输 PD 至(以及从)32.4V 标称电池、高达 240W 的功率、并已确定公开提供的基于 MOSFET 的现有参考设计(如 PMP41115)在我只能为此端口支持<8W 散热的应用中可能不够高效。

我最近了解了一种采用 GaN FET 和 LM5177 的超高效率 EPC9178 参考设计: https://epc-co.com/epc/portals/0/epc/documents/guides/EPC9178_qsg.pdf

GaN FET 是否可与 LM51772-Q1 配合使用以支持电池系统的双向全范围 PD EPR? 我已经看到推荐用于 PD 应用的 LM251772、但我的最大电池电压是 37.8V (9S)、因此无法正常工作。 是否存在任何功能差异来阻止 LM51772-Q1 用于支持 PPS 和 AVS 的 PD EPR 电池系统?

就我所说、要使此 Type-C 端口系统正常工作、需要使用微控制器在 240W PD 端口控制器与该降压/升压转换器之间进行连接。 这是正确的吗? 我知道这可能是错的帖子、但我会被迫等待尚未发布的 TPS26744E-Q1 来执行此操作而不是 TPS26750 吗?

非常感谢。

此致、

雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨天、

    LM51772(与 LM5177 类似)可以与 GaN FET 配合使用。

    此外、LM51772 还可用于 USB-LM51772 PD。 从比较表中可以看出、LM251772-Q1 具有 LM51772-Q1 的一个子集

    您需要注意以下事项:

    -一些默认设置不同。 ESP。  LM51772 将在 12V 输出电压下默认启动、而 LM251772 在 5V 默认下关闭。 所以需要首先设置配置。

    我不是 TPS26744-Q1 的产品组、但查看其网页显示的是有效的、这意味着器件已发布。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    感谢您的快速响应。 要确认的是、LM51772-Q1 能够在电池侧处理 CV 和终止电流进行充电、同时还能够为 Type-C 端口侧的 PPS 执行 CC/CV 功能? 我在简化的参考原理图中只看到了一个 Type-C 端口侧检测电阻。

    如果您有时间、是什么让 LM51772-Q1 与 GaN 兼容?出于我的利益、

    非常感谢。

    此致、

    雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨天、

    为了限制 VIN 侧(电池侧)的充电、您可以使用输入电压调节功能(通过 I2C 设置)。

    LM51772-Q1 使用了与 GaN FET 兼容的 5V 栅极信号电压电平。

    还有一些选项可用于调整死区时间、这有助于在使用 GaN 时获得更好的性能。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我刚才意识到、如果需要、主机也可以使用电池侧的功率监测器自行终止 CV 周期。 感谢您提供有关与 GaN 的使用信息。 祝您愉快!

    此致、

    雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨天、

    很高兴如果我能提供帮助 — 总是欢迎。

    此致、

     Stefan