This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772EVM-HP:LM51772 为 200W 负载供电

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772, PMP23377, LM51772EVM-HP, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607762/lm51772evm-hp-lm51772-power-200w-loading

部件号: LM51772EVM-HP
主题中讨论的其他器件: LM51772PMP23377LM5177

您好、专家:

我可以问、我们能否参考 PMP23377 参考设计、通过使用 LM51772 为 200W 负载供电? LM51772 是否也可用于驱动 GaN FET?

可以看出、并联 LM51772 也可用于为更高的功率供电。 您能为以下电源要求提供建议吗?选择哪种方法更好?

VIN=12V、VOUT = 5 至 24V、POUT = 200W。

EVM LM51772EVM-HP 似乎为 7A 添加了电流限制。 Pout 也受到限制。 如何取消电流限制函数?

 

此致、

Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:

    PMP23377 的设计功率为 1.3kW、因此 200W 应该不是问题。

    由于 LM51772 的栅极驱动器架构与 LM5177 (0) 相同、您还可以使用 LM51772 来控制功率级(具有受限的输入和输出电压)。

    对于 LM51772EVM-HP、要获得更高的输出功率、您有以下选项:

    -并联使用 MOSFET

    -其他热管理:

     -更大的铜面积

     -薄铜在外层

     -冷却

    -其他 MOSFET 的选择

    此致、

     Stefan