Other Parts Discussed in Thread: TPS923651, TPS923650
部件号: TPS923650
你好
我已经使用 TPS923651/1 构建了此升压转换器:

输入电压为 13V 至 26V、输出电压为 29V、350mA。 但是、我无法让电路正常工作。 运行不稳定、有时会向负载提供更高的电压(和更高的电流)、有时还会提供大约 25%的预期电流。 以下是开关引脚电压的示波器屏幕截图:

DIM 引脚通过 2.7K 电阻连接到 Vcc 引脚。 可以看出、振荡频率远低于预期的 1MHz、在我看来、芯片正在进入某种保护限值。
电感器为 33uH、1.6A 饱和电流:
https://www.digikey.com/en/products/detail/pulse-electronics/PM4340-333NLT/10814912
所有组件似乎都不会变得过热。
有什么想法可能是错的?
谢谢!