This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:单相交流滤波器以外的用例

Guru**** 2974040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604241/tpsf12c1-use-case-other-than-single-phase-ac-filter

部件号: TPSF12C1
主题中讨论的其他器件: TPSF12C3

您好的团队、

  1. TPSF12C1 是否能够用于直流电源?
  2. TPSF12C1 是否能够用于单相(分相)三线系统 (L1、L2、N)? 系统是否需要 TPSF12C3? image.png

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hideki

    此器件不可用于支持直流电源系统。

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    分相问题呢? 系统是否需要 TPSF12C1 或 TPSF12C3?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 今天是印度的一个公共假日。 我们将研究它,并在下一个工作日结束之前回来  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hideki

    现有器件不适用于单相(分相)三线系统。  

    该器件存在一些基本限制。 不再推荐使用

    希望这有所帮助。 感谢您的理解

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    因此、TPSF12C1 仅用于单相双线系统。 TPSF12C3 仅用于三相四线系统。 输入电压和输出电流波形。

    您能否理解为什么 TPSF12C3 无法在单相三线系统中使用? 您是指将 L1 连接到 SENSE1、将 L2 连接到 SENSE2、将中性点连接到 SENSE4 并将 SENSE3 保持开路不起作用?  第一级是对输入求和、因此我假设任一输入上都没有输入信号。  

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hideki

    我已经与您联系、希望在 Webex 论坛上分享这些信息。  

    我将在此处结束主题

    谢谢。此致

    Naresh