This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:CC 问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602450/ucc28782-cc-issue

部件号: UCC28782
主题中讨论的其他器件: PMP23224

大家好!

对于 PMP23224 演示电路、我只想将 CC 限制设置为 3A。

我将 R63 inces 拖至 500 欧姆。 但电流限制不变。

并 将 R65 值增加到 10.2k Ω。

请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    对于 PMP23224 演示电路、我只想将 CC 限制设置为 3A。 输出电压设置为 8.4VDC

    我把 R63 增加到 500 欧姆。 但电流限制不变。

     以及将 R65 值增加到 10.2KB。

    请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    尝试 将 R65 设置为 9.53k、使 CC 限制为 3A。 其余部分与原理图相同

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    R65 也是我改变的。 但电流限制仅设置为 8A。

    在 R65 之前、我还更改了另一个电阻器、即 R60 为 42.7K Ω、而不是 12.7k Ω、以获得 8.4V 输出。

    现在我检查 8.4Vdc 下的输出 CC。 R60 是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    将 R60 更改为 42.37k 对于 8.4V 输出没有问题。

    使用 9.53k 作为 R65 时、CC 极限值设置为 8A?

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的。 即使减小电阻器 R65、或增大 R63、它也仅处于相同的位置 8A。   

    我也移除了 R66 (422k)。

    CC 限值从 8A 不变。  

    现在 、我将电阻器 R65 更改为 12.7k、以获得 22V 输出。

    在此 22V 输出下、电流限制也将仅为 8A。 !!!!!!!!!</s>! !!!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想知道如何检查 CC 限制? 是否在模拟或硬件测试中检查?

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误回复。 感谢您的支持。

    它仅是硬件测试。

    电路设计、一切都很好。 但这是负载电阻器问题(绕线变阻器问题)。

    当我直接将电池作为负载连接时、它在 3A CC 下工作。

    在相同的电路下、当我将绕线 电阻作为负载连接时、它在 8A CC 下工作。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    A. Santhibhushan