This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40586:LLC 的 HHC:确定执行 HHC 或任何其他类型的电荷控制 LLC 所需的硬件

Guru**** 2766475 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607148/pmp40586-hhc-for-the-llc-determinations-of-requisite-hardware-to-perform-hhc-or-any-other-kind-of-charge-controlled-llc

部件号: PMP40586

您好:

我们正在使用 TMS320F28P650DK6PZPR 微控制器实现 LLC 转换器、因此我们希望确保正确测量执行此类控制所需的状态变量。 我们知道 PMP40586 LLC 参考设计中使用的混合迟滞控制基于许多测量的状态变量、例如检测到的电容器电压、谐振电流测量以及输出电压。

在我们的电流设计中、我们使用槽路电流传感器器件、该器件将提供严格为槽路电流的直流失调读数。 在 PMP40586 参考设计中、我们看到一个电流检测绕组、一个全桥整流器、以及一个与两个全差分放大器耦合的电容分压器、用于测量该电容器上的电压。 简单的槽路电流读数是否足以执行此类控制? 我们是否可以运行仿真来了解其中一些信号的外观?

最后、继电器式充电控制器和混合迟滞控制器之间的相关区别是什么、此外还为调制信号/窗口添加了补偿斜坡信号?

谢谢、

Reid