This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:VCCx 典型电流

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604071/lm25149-q1-vccx-typical-current

器件型号: LM25149-Q1

尊敬的团队:

 

我想确认 LM25149-Q1 需要的 ICC。 谢谢你。

 

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请更具体地说明您要查找的电流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    如果我们使用外部 5V 至 VCCX 引脚、VCCX 需要多大的电流?  

    此外、您能否告诉我使用外部 5V 而不是内部 LDO 可以节省的功率? (关注 IC 本身)

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    大部分电流将是您选择的外部 FET 的栅极充电电流。

    因此、您可以按常规方法计算该值。

    节省的成本将会因外部电源中的功耗与内部 LDO 之间的差异而有所节省。

    内部 LDO 损耗将来自 Vin 和 VCC 之间的压降。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子由于不活动.

    谢谢