This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:该器件是否可以自动检测电芯数?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608356/bq25756e-can-the-device-automatically-detect-the-number-of-cells

器件型号: BQ25756E

尊敬的团队:

我知道 BQ25756E 通过在独立模式或 I2C 控制型器件下运行而提供了灵活性。 但是、我想说明一下在独立模式下运行时、该器件是否能够自动检测输出端的电芯数量。 如果客户计划连接不同数量的电芯、则可能需要包含一个可以通过 I2C 进行通信的电量监测计。 这将使 BQ25756E 能够接收有关电池包的必要信息。

此致、

Louis Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    BQ25756E 无法检测输出端的电芯数量。 如果客户计划连接不同数量的电芯、则必须从外部更改调节点。 该器件的反馈调节点为 1.504-1.566V、默认值为 1.536V。 这意味着电阻分压器可设置充电电压。 需要更改该电阻分压器以更新电池节数。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的澄清!

    此致、

    Louis Lin