This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740 DCM 模式下的 RCS 推导

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608159/ucc28740-ucc28740-rcs-derivation-in-dcm-mode

部件号: UCC28740

您好:  

Rcs 方程是如何推导的、在数据表中给出:Rcs = VCCR*NPS*sqrt (efficiency)/(2Iocc)  

我的理解:  
Rcs = Vcst/ipk
Ipk = 2Pout/(Vin_min*dmax*efficiency)

因此 Rcs = Vcst*Vin_min*Dmax*efficiency/2Pout  

问题:
为什么我们在数据表中使用 VCCR 而不是 Vcst?  
如何得到最终的 Rcs 公式。 我得到了一个非常不同的时机。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以上是 RC 的推导过程。

    此致

    Rohan