This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:具有 HDMI 输出的 USB PD DRP 设计

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595694/tps65982-usb-pd-drp-design-with-hdmi-output

器件型号: TPS65982
主题中讨论的其他器件: PMP40154TPS66993

我们的新要求是设计一种 USB 电力传输(DFP 端口)解决方案、以便为笔记本电脑充电、以及将数据/视频输入到 HDMI 显示端口。 我们注意到 PMP40154 参考设计提供类似的功能。 您能否确认 Texas Instruments 是否有任何新的解决方案可用、或者我们是否应该继续使用 PMP40154? 我们需要立即开始设计、因此请分享详细的设计信息并确认软件支持的可行性、以帮助我们尽快完成项目。

 www.ti.com/.../PMP40154

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shin、


    您能否分享有关您的应用的更多信息? 这是用于集线器还是扩展坞?


    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VDH.docx  请查找随附的文件、了解功能方框图和高级要求。 我来分享可满足我们要求的参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinod、

    感谢您附加一个方框图。 我将在内部对此进行审查、以提供更好的答案。


    谢谢、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    您能更新想法并与我们的参考设计(如果有任何评估板可用)分享合适的解决方案吗   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您能帮助解决这一要求吗?
    我想 TPS66993 非常适合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartik:

    我对延迟的答复表示歉意。

    由于这是一个公共论坛、我们需要将其发送到内部主题、因此我现在将启动一封电子邮件讨论以继续此对话。

    此致、
    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我现在看到这是内部主题、但仍将通过电子邮件继续此主题。

    -Jon