This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S IADP

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607448/bq24780s-bq24780s-iadp

器件型号: BQ24780S

1、正如我们所知、BQ24780S IADP 引脚用于获取放电电流 (VSRP 's="" the="" behavior="" if="" bq24780s="" is="" charging="" battery="" with="" vsrp="">Vsrn? 如果 BQ24780S 检测到电池正在充电但现在未放电、0x3B 位 11 EN_IDCHG 是否会自动复位为 0 以禁用 IADP 功能?

2、有 0x3B 位 11 EN_IDCHG 用于启用/禁用 IDCHG 功能、有 0x3B 位 10 EN_PMON 用于启用/禁用 PMON 功能、为什么没有任何用于启用和禁用 IADP 功能的寄存器?

3、IDCHG 只能使用 HPB 模式吗? 它是否可用于仅电池放电模式?

4、通过在 PMON 引脚与 GND 之间连接一个电阻器、可以将 PMON 引脚视为在 PMON 引脚上产生电压的电流源、对吗?

例如、设置 0x3B 位 9 PMON_GAIN =1(1uA/1W、使用外部 10m Ω 电流传感器电阻器)并且它与 GND 之间的电阻为 100K、如果实际总功率= 80W、那么我们将从 PMON 引脚获得 80uA 电流、PMON 上 0.08mA * 100K=8V、对吗?

5、PMON 似乎仅在 HPB 模式下使用、因此如果只有适配器或只有电池、或者存在适配器和电池但在 HPB 模式下不存在、没有意义、对吧?

因此、当充电器处于 HPB 模式时、0x3B 位 10 EN_PMON 应仅设置为 1 以启用 PMON、对吧?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607448/bq24780s-bq24780s-iadp ]、众所周知、BQ24780S IADP 引脚用于获取放电电流 (VSRP 's="" the="" behavior="" if="" bq24780s="" is="" charging="" battery="" with="" vsrp="">Vsrn? 如果 BQ24780S 检测到电池正在充电但现在未放电、0x3B 位 11 EN_IDCHG 是否会自动复位为 0 以禁用 IADP 功能?

    它不应复位。

    2、有 0x3B 位 11 EN_IDCHG 用于启用/禁用 IDCHG 功能、有 0x3B 位 10 EN_PMON 用于启用/禁用 PMON 功能、为什么没有任何用于启用和禁用 IADP 功能的寄存器?

    您需要禁用 IADP 功能的原因是什么?

    3、IDCHG 是否只能使用 HPB 模式? 它是否可以在仅电池放电模式下使用?

    在 HPB 中、它可用于限制放电电流。 在仅电池模式下、它将发送 PROCHOT 信号以指示其达到限值。

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607448/bq24780s-bq24780s-iadp

    4、通过在 PMON 引脚与 GND 之间连接一个电阻器、可以将 PMON 引脚视为在 PMON 引脚上产生电压的电流源、对吗?

    例如、设置 0x3B 位 9 PMON_GAIN =1(1uA/1W、使用外部 10m Ω 电流传感器电阻器)并且它与 GND 之间的电阻为 100K、如果实际总功率= 80W、那么我们将从 PMON 引脚获得 80uA 电流、PMON 上 0.08mA * 100K=8V、对吗?

    5、PMON 似乎仅在 HPB 模式下使用、因此如果只有适配器或只有电池、或者存在适配器和电池但在 HPB 模式下不存在、没有意义、对吧?

    因此、当充电器处于 HPB 模式时、0x3B 位 10 EN_PMON 应仅设置为 1 以启用 PMON、对吧?

    [/报价]

    在数据表中、PMON 只能在 HPB 模式下使用的是什么?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、抱歉、文本中有一个拼写错误“IADP"如果“如果 BQ24780S 检测到电池正在充电但现在未放电、0x3B 位 11 EN_IDCHG 是否会自动复位为 0 以禁用 IADP 功能?“。 它应该更改为 “IDCHG"并“并变为“0x3B 位 11 EN_IDCHG 是否会自动复位为 0 以禁用 IDCHG 功能(如果 BQ24780S 检测到电池正在充电但现在未放电)?“

    我的意思是、由于没有放电操作、如果充电运行、则应自动禁用 IDCHG 功能。

    2、是否有任何理由使用寄存器禁用 IDCHG 和 PMON? 如果您不想使用它们、我想您可以将它们全部置于未连接状态。

    [引述 userid=“554529" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607448/bq24780s-bq24780s-iadp/6194555
    2、有 0x3B 位 11 EN_IDCHG 用于启用/禁用 IDCHG 功能、有 0x3B 位 10 EN_PMON 用于启用/禁用 PMON 功能、为什么没有任何用于启用和禁用 IADP 功能的寄存器?

    您需要禁用 IADP 功能的原因是什么?

    [/报价]

    3、以下理解是否正确?

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607448/bq24780s-bq24780s-iadp

    通过在 PMON 引脚与 GND 之间放置一个电阻器、可以将 PMON 引脚视为在 PMON 引脚上生成电压的电流源、对吗?

    例如、设置 0x3B 位 9 PMON_GAIN =1(1uA/1W、使用外部 10m Ω 电流传感器电阻器)并且它与 GND 之间的电阻为 100K、如果实际总功率= 80W、那么我们将从 PMON 引脚获得 80uA 电流、PMON 上 0.08mA * 100K=8V、对吗?

    [/报价]

    4、当充电操作处于运行状态时、是否仅针对放电而不是充电而由于 PMON 而自动禁用 PMON 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    2、是否有理由使用寄存器禁用 IDCHG 和 PMON? 如果你不想使用它们,我想你可以让它们保持不连接状态。

    是的、正确。

    4、当充电操作处于活动状态时、是否会由于 PMON 而自动禁用 PMON 功能、仅用于放电而不是充电?

    在数据表中、PMON 仅用于放电? PMON 同时针对充电和放电。

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607448/bq24780s-bq24780s-iadp/6194927

    3、以下理解是否正确?

    通过在 PMON 引脚与 GND 之间放置一个电阻器、可以将 PMON 引脚视为在 PMON 引脚上生成电压的电流源、对吗?

    例如、设置 0x3B 位 9 PMON_GAIN =1(1uA/1W、使用外部 10m Ω 电流传感器电阻器)并且它与 GND 之间的电阻为 100K、如果实际总功率= 80W、那么我们将从 PMON 引脚获得 80uA 电流、PMON 上 0.08mA * 100K=8V、对吗?

    [/报价]

    是的、这看起来是正确的。

    "如果“如果 BQ24780S 检测到电池正在充电但现在未放电、0x3B 位 11 EN_IDCHG 是否会自动复位为 0 以禁用 IDCHG 功能?“

    该位不会自动设置为零。

    此致、

    基督教。