Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ40Z50
器件型号: BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
众所周知、BQ24780S 可以分别通过 EC SMBus 在 0x15 和 0x14 中设置最大充电电压和最大充电电流。
BA24780S 是否可以实时将以下值记录到特定寄存器中、因为它具有 ACP、ACN、SRP、SRN、并知道外部检测电阻为 10m Ω、用于计算适配器输入电流、充电和放电电流、并通过 SMBus 将这些参数报告给 EC?
(1)、适配器电压、
(2)、适配器输入电流、
(3)、电池充电电流、
(4)、电池放电电流、
(5)、电瓶电压
如果无法完成、为什么 BQ24780S 无法完成此任务。