This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:如何在 BQ24780S 中终止放电

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605418/bq24780s-how-to-terminate-discharge-in-bq24780s

器件型号: BQ24780S

1、我是否可以将放电电流寄存器 0x39 设置为零以在 BQ24780S 中终止放电?

我在 BQ24780S 数据表中找不到此类信息。

2、我是否可以 将 0x37 的位 15 设置 为 0 来终止放电?

如何理解端接放电 和 0x37 位 15=0 — 禁用放电电流调节之间的差异?

3、如我们所知、适配器插入后、系统电源从电池切换到适配器、在此开关期间、充电器是通过内部硬件逻辑从电池切换到适配器、还是通过外部 EC 将 0x39 写入 0 来 终止放电 、然后截断 ACFET 和 RBFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    、我是否可以将放电电流寄存器 0x39 设置为零以在 BQ24780S 中终止放电?

     BQ24780s 没有充电终止功能。 它依靠嵌入式控制器或电池电量计来确定电池是否已满、然后发送停止充电的命令。

    2、我是否可以 将 0x37 位 15 设置 为 0 来终止放电?

    否、您需要 REG0x12[0]=1、如上所述、您将需要使用电量计或类似的器件来确定充电状态。

    3、正如我们所知、在适配器插入后、系统电源从电池切换到适配器、在此切换期间、充电器是通过内部硬件逻辑从电池切换到适配器、还是通过外部 EC 将 0x39 写入零来 终止放电 、然后截断 ACFET 和 RBFET?

    内部逻辑。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605418/bq24780s-how-to-terminate-discharge-in-bq24780s

    1、我是否可以将放电电流寄存器 0x39 设置为零以在 BQ24780S 中终止放电?

    我在 BQ24780S 数据表中找不到此类信息。

    [/报价]

    这个问题的答案如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    此问题的答案如何?

    否、因为它仍会通过 BATFET 的体二极管导通。 REG0x39 用于限制仅电池升压模式和混合升压模式下的电流。 当放电电流上升到设定的限值以上时、该引脚还可用于发送 PROCHOT 信号。

    此致、

    基督教。