This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:LMR38020F/LMR33620B 的 SW 节点(预布局 DNI 焊盘)上的 RC 缓冲器选项—是否有任何影响 IC 内部运行的问题?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608268/lmr38020-rc-snubber-option-on-sw-node-pre-layout-dni-pads-for-lmr38020f-lmr33620b-any-concern-impacting-ic-internal-operation

器件型号: LMR38020

您好、

我们计划在降压转换器设计中使用 LMR38020FSDDAR 和 LMR33620BDDAR。

作为辐射 EMI 的潜在对策、我们正在考虑为从 SW 节点(电感器初级侧)连接到 PGND 的 RC 缓冲器准备 DNI(无填充)焊盘、如下所示(串联 R + C 至接地)。


image.png

我们的问题是:

  1. 是否有任何问题认为在 SW 节点上添加此 RC 缓冲器会对 IC 的内部电路/运行产生负面影响、即使它仅作为可选焊盘实现(并仅在需要时进行组装)也是如此?

  2. 如果我们确实组装缓冲器、那么这些器件是否有任何特定的限制或注意事项(例如,影响控制稳定性,电流限制行为,保护电路,最短导通时间, 等)?

  3. 为了避免 SW 驱动器过载、对于缓冲器焊盘(放置/返回到 PGND)和典型起始值 (R/C)、有任何建议的布局指南?

提前感谢您的建议。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1.如果元件没有放置,只有焊盘存在,则影响应尽可能小。 添加 RC 会略微影响效率、因为开关损耗会增加、但本身不会引起任何问题。

    2、如果值( RC 时间常数)过大,开关速度会变慢,可能无法按要求快速打开/关闭。

    3.缓冲器设计主要是一个迭代的实验过程。 您可以通过: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBC7 了解一些起点。

    此致、

    Niranjan