This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:IEC62368-1 认证的适用性

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600015/tps2597-iec62368-1-certification-applicability

器件型号: TPS2597

大家好、团队。

我们正在考虑在最小持续负载电流约为 0.04A 的应用中使用已获得 IEC62368-1 认证的 TPS2597。 电流限值设置为 4A。

但我们注意到、CB 报告规定了“持续输出“额定值范围为 0.745A 至 4.16A。  

您能否澄清在持续负载电流低于额定最小输出持续电流的情况下使用该电子保险丝是否仍在 IEC62368-1 认证的范围内?

具体来说、该用途是否符合认证要求、或者是否超出认证的应用范围、从而可能使认证失效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、高信、


    具体而言、此用法是否符合认证要求、或者它是否超出认证的应用范围、是否可能使认证无效?

    该认证用于测试器件是否可以保留更高的电流 和器件可以保持的更高电流范围。 因此、0.04A 等较低电流 通过认证得到了验证  

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    非常感谢您的快速响应。

    为了更好地了解认证范围、您能否澄清 CB 报告中指定的“持续输出“值具体指的是什么?
    是允许的最大电流额定值、还是代表不同的参数、例如 建议的工作 范围或器件经过测试和认证的连续负载电流范围?

    我感谢您的支持、并期待您的澄清。

    此致、
    信田孝伸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takanobu、

    它表示不同的参数、例如 建议的工作范围 或器件经过测试和认证的连续负载电流范围?

    该报告对应于您可以安全使用设备的最大电流范围,因此任何小于该范围的电流也可以通过设备

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    非常感谢您的解释。

    我还有一个问题。
    “电流限制“的额定范围约为 0.97A 至 4.89A、“持续输出“电流的额定范围约为 0.745A 至 4.16A。

    例如、如果我们将电流限制设置为 3.5A、我们应该将多大的值视为持续输出?
    根据电流限值施加大约 70%的降额来确定这种安全的持续电流是否合适?

    此致、
    信田孝伸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takanobu、

    是的、应该降低 70-80%

    此致、

    Sailendra