This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:KTS1680

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604748/lm73100evm-kts1680

器件型号: LM73100EVM
主题中讨论的其他器件: TPS2597

 

你(们)好  

您能帮忙推荐合适的产品吗?P2P 更好。

KTS1680A — 具有浪涌保护功能的过压保护负载开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    没有 P2P。 您能否介绍一下客户有哪些要求、比如需要哪些特性、因为许多器件都涵盖了这些器件功能

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sailendra

    对于 Type-C 保护应用、请参阅以下原理图:  
    输入 5V 3A
    OVP 21V
    客户可选择 KTS1680C 或 FPF3381
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    您可以设置 TPS2597。 其成本低于 KTS1680

    此致、

    Sailendra