Other Parts Discussed in Thread: TPS25947EVM
器件型号: TPS25947
大家好:
我们在将引脚 OVLO 用作低电平有效使能引脚时会出现奇怪的行为。
还有一个额外的 2mA 消耗、我们无法解释。
这是我们的设计:

对于调试、我们将负载与 IC 输出断开。
OVLO 上为 0V 时、输出为 12V、电路消耗为 0mA。
OVLO 上为 3.3V 时、输出值不是 0v、而是大约 0.6V。 电路就像 2mA 一样。
我们在数据表中找不到任何能够解释这一点的信息。
我们的设计包含 4 个 TPS259474、其原理图大致相同、并且所有这些器件都具有相同的行为。
我们在 TPS25947EVM 电路板上进行了相同的测试、结果与我们的设计相同。
有人有想法吗?
谢谢、
制造厂